电压互感器和电流互感器注意事项

总功率(P总)产生于次边的电压和电流输入值,并且考虑了电压互感器变比和电流互感器变比。

无论使用电压互感器还是电流互感器,均始终从次边来获取测试点。

如果使用电压互感器和电流互感器,则必须在计算公式中包含其一次和二次额定值。例如,在使用电压互感器和电流互感器的平衡 3 相星形系统中:其中,P总 = 总功率,VTp = VT 原边,VTs = VT 次边,CTp = CT 原边,CTs = CT 次边,PF = 功率因数。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?