报警设置概述
您可以使用 ION Setup 来配置单元报警、数字报警或标准(1 秒)报警。
如果您对测量仪的基本设置进行了更改,则所有报警都将被禁用以防触发不必要的报警操作。
| 注意 |
|---|
|
不符合设计意图的设备操作
若不遵循这些说明,可能会导致报警功能无法正常工作。
|
内置错误检查
ION Setup 将自动检查不正确的设置组合。启用报警时,您必须先将触发和恢复限值设置为可接受的值,然后才能退出设置屏幕。
**does this only apply to certain types of alarms?