PM2125CPM2225CPM2225CR 继电器输出应用

继电器输出可以配置为用于开关应用,例如用于为电容器组、发电机和外部设备及装置提供开/关控制信号。

两路数字输入和继电器输出接线

A

过电流保护设备

B

继电器 1 (70, 71),继电器 2 (73, 74)

C

激励输出 (56,57)

D

数字状态输入 (40,42,57)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?