功率因数最小∕最大值约定

测量仪使用特定的换算确定功率因数的最小和最大值。

  • 对于负 PF 读数,PF 读数介于 -0 到 -1 之间,最小 PF 值为最接近 -0 的测量值。对于正 PF 读数,PF 读数介于 +1 到 +0 之间,最小 PF 值为最接近 +1 的测量值。

  • 对于负 PF 读数,PF 读数介于 -0 到 -1 之间,最大 PF 值为最接近 -1 的测量值。对于正 PF 读数,PF 读数介于 +1 到 +0 之间,最大 PF 值为最接近 +0 的测量值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?