可用单元报警

测量仪设有一组 4 个单元报警。

报警标签

描述

表计上电

测量仪在控制电源断开后通电。

表计复位

测量仪出于任何原因复位。

表计诊断

测量仪的自我诊断功能检测到问题。

反相

测量仪检测到与预期不同的相序。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?