配置收藏页面

注: 仅适用于 PM2220/PM2230 型号测量仪
注: 仅适用于 PM2220R/PM2230R 型号测量仪

测量仪允许您选择 4 个参数,并将其按所需的顺序排列以显示在收藏页面中。只能通过通讯并基于客户的需求选择这些参数。一些参数日志极其重要,而导航到这些参数需要花费时间。为了便于导航和访问,测量仪允许您选择 4 个参数并锁定页面以方便读取。

默认的收藏页面参数包括:

  • Aavg

  • PFavg

  • Ptot

  • E.Del

  1. 启动 ION Setup 并连接至您的测量仪。
  2. 打开 I/O Setup,并选择您希望配置的所需参数。
  3. 配置参数并单击 OK
    下面是可以配置的相关参数列表:
    • 平均电流 (Iavg)

    • 平均线电压 (Vavg)

    • 平均相电压 (Vavg)

    • 总有功功率 (Wtot)

    • 总无功功率 (VARtot)

    • 总视在功率 (VAtot)

    • 平均功率因数 (PFavg)

    • 频率 (F)

    • 有功电能 – 流出 (Wh-Del)

    • 无功电能 – 流出 (VARh-Del)

    • 视在电能 - 流出 (VAh-Del)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?