使用 ION Setup 执行复位

复位允许您清除特定类型的所有数据,比如所有电能值或所有最小∕最大值。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 导航至Meter Resets
  4. 选择要复位的参数,然后单击Reset
    已选择的参数值将被清除。

    复位参数

    选项 描述
    Meter Initialization 清除此表所列出的全部数据。
    Min/Max 清除所有最小值和最大值寄存器。
    Active Load Timer 复位所有有功负荷计时器日志。
    Demands 清除所有需量寄存器。
    Peak Demands 清除所有峰值需量值。
    Energies 清除所有累计的电能值(kWh、kVARh、kVAh)和运行小时数。
    Digital Outputs 清除所有数字输出值。
    Digital Output Counters 清除所有数字输出计数器。
    Digital Output On Times 清除时间日志上的所有数字输出。
    Status Input Counters 清除所有输入计数器。
    Status Input On Times 清除时间日志上的所有输入。
    Alarm Counters 清除所有报警计数器和报警日志。
    Data Log #1 清除所有数据日志。

    复位参数

    选项 描述
    Meter Initialization 清除此表所列出的全部数据。
    Min/Max 清除所有最小值和最大值寄存器。
    Active Load Timer 复位所有有功负荷计时器日志。
    Demands 清除所有需量寄存器。
    Peak Demands 清除所有峰值需量值。
    Energies 清除所有累计电能值(kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3)和运行小时数。
    Digital Outputs 清除所有数字输出值。
    Digital Output Counters 清除所有数字输出计数器。
    Digital Output On Times 清除时间日志上的所有数字输出。
    Status Input Counters 清除所有输入计数器。
    Status Input On Times 清除时间日志上的所有输入。
    Alarm Counters 清除所有报警计数器和报警日志。
    Data Log #1 清除所有数据日志。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?