使用显示屏配置高级设置参数
可以使用显示屏来配置高级参数的子集。
- 导航到 。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航到 。
- 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑。
- 根据需要修改参数,然后按确定。
- 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定。
- 按是保存更改。
可以使用显示屏设置的高级设置参数
参数
数值
描述
标签
— 此标签用于识别设备,例如“电力参数测量仪”。无法使用显示屏来编辑此参数。使用 ION Setup 可更改设备标签。 负荷计时器设定 (A)
0 - 99999 指定计时器启动之前负载上的最小平均电流。只要读数等于或高于此平均电流阈值,测量仪就会开始对工作时间进行计数。 峰值电流需量 (A)
0 - 99999 指定用于包含到总需量失真 (TDD) 计算中的负载上的最小峰值电流需量。如果负荷电流低于最小峰值电流需量阈值,则测量仪不使用该读数来计算 TDD。如果希望电力参数测量仪使用已计量的峰值电流需量来进行此计算,请将此参数设置为“0”(零)。 可以使用显示屏设置的高级设置参数
参数
数值
描述
标签 — 此标签用于识别设备,例如“电力参数测量仪”。无法使用显示屏来编辑此参数。使用 ION Setup 可更改设备标签。 负荷计时器设定 (A) 0 ‑ 18 指定计时器启动之前负载上的最小平均电流。计时器开始对负荷计时器处于“开”状态(即只要读数大于或等于此平均电流阈值时)的秒数进行计数。 峰值电流需量 (A) 0 ‑ 18 指定用于包含到总需量失真 (TDD) 计算中的负载上的最小峰值电流需量。如果负荷电流低于最小峰值电流需量阈值,则测量仪不使用该读数来计算 TDD。如果希望电力参数测量仪使用已计量的峰值电流需量来进行此计算,请将此参数设置为“0”(零)。 可以使用显示屏设置的高级设置参数
参数
数值
描述
标签 — 此标签用于识别设备,例如“电力参数测量仪”。无法使用显示屏来编辑此参数。使用 ION Setup 可更改设备标签。 负荷计时器设定 (A) 0 ‑ 9 指定计时器启动之前负载上的最小平均电流。计时器开始对负荷计时器处于“开”状态(即只要读数大于或等于此平均电流阈值时)的秒数进行计数。 峰值电流需量 (A) 0 ‑ 9 指定用于包含到总需量失真 (TDD) 计算中的负载上的最小峰值电流需量。如果负荷电流低于最小峰值电流需量阈值,则测量仪不使用该读数来计算 TDD。如果希望电力参数测量仪使用已计量的峰值电流需量来进行此计算,请将此参数设置为“0”(零)。