使用显示屏配置输入模式费率

使用显示屏配置输入模式费率。您还可以使用 ION Setup 配置输入模式费率。

如果数字输入 1 不可用于关联,则不能配置任何数字输入费率。与此类似,数字输入 2 必须可用才能选择两个以上费率。

数字输入的状态用于计算激活费率的二进制值,其中关 = 0,开 = 1。计算的费率值数量可以不同,具体取决于可选择的数字输入的数量(即可与复费率关联的输入)。

  1. 导航到维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  3. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认
  4. 导航到表计 > 费率
  5. 选择模式,然后按编辑
  6. +- 将设置更改为输入,然后按确定
    注: 如果系统显示数字输入关联错误提示,则必须退出费率设置屏幕并删除数字输入关联。
  7. 导航至费率,然后按编辑
  8. +- 更改要设置的费率的数量,然后按确定

    可应用的最大费率数量由可用数字输入的数量来决定。

  9. 导航至输入,然后按编辑

    如果适用,按 +- 更改您要用于控制选择哪些费率(激活)的数字输入数量。按确定

  10. 按向上箭头退出,然后按保存更改。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?