使用显示屏查看 THD/thd

您可以使用显示屏来查看 THD/thd 数据。
注: 测量仪的 Modbus 映射包括集成到您的电力或电能管理系统中的总谐波失真数据寄存器。
  1. 导航至 THD ,以查看 THD/thd Select 屏幕。
  2. THD 可以显示使用基于基本谐波的计算方法的值,或按 thd 可以显示使用基于该相所有谐波(包括基波)均方根值的计算方法的值。
    IEEE 模式 IEC 模式 说明
    安培 I 每相和中性线电流的总谐波失真数据。
    V L-L U 线电压总谐波失真数据。
    V L-N V 相电压总谐波失真数据。
  3. 按您要查看的电流或电压的 THD 或 thd 值。

    系统将显示总谐波失真百分比值。

  4. 按向上箭头返回到主显示屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?