设置屏幕密码

建议修改默认密码,以防未经授权的人员访问有密码保护的屏幕,比如诊断和复位屏幕。

此项只能通过前面板进行配置。所有密码的出厂默认设置都是“0”(零)。

  1. 导航至维护 > 设置
  2. 输入设置密码(默认为“0”),然后按确定
  3. 导航至人机界面 > 密码
  4. 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑
    参数

    数值

    说明

    设置 0000 ‑ 9999 设置用于访问测量仪设置屏幕的密码(维护 >设置)。
    电能复位 0000 ‑ 9999 设置用于复位测量仪中累计的电能值的密码。
    需量复位 0000 ‑ 9999 设置用于复位测量仪中记录的峰值需量值的密码。
    最大最小值复位 0000 ‑ 9999 设置用于复位测量仪中记录的最大最小值的密码。
  5. 根据需要修改参数,然后按确定
  6. 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定
  7. 按向上箭头退出。
  8. 保存更改。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?