查看固件版本、型号和序列号

您可以从显示屏面板查看测量仪的固件版本、型号和序列号:
  1. 导航至维护 > 诊断
  2. 信息查看测量仪型号、序列号、生产日期、操作系统版本和 RS 版本。信息查看测量仪型号、序列号、生产日期、操作系统版本、RS 版本和 LVCT 信息。
  3. 标准编辑查看编辑次数最后一次编辑日期最后一次编辑时间
  4. 按“向上”按钮退出。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?