Aplicaciones de salidas digitales de la central de medida PM2125CPM2225C

La central de medida está equipada con dos puertos de salidas digitales (D1 y D2). Es posible configurar las salidas digitales de modo que puedan utilizarse en las aplicaciones siguientes:

Aplicaciones de conmutación para, por ejemplo, proporcionar señales de control de activación/desactivación para conmutar bancos de condensadores, generadores y otros dispositivos y equipos externos.

Aplicaciones de recuento de impulsos de energía, en las que un dispositivo receptor determina el uso de energía mediante el recuento de los impulsos de kWh procedentes del puerto de salidas digitales de la central de medida.

Configuraciones de alarma unaria, digital y estándar

Cableado de las salidas digitales

Estado de salida digital predeterminado

El estado de salida digital predeterminado del pin de E/S es alto (interruptor cerrado). El estado de salida digital del pin de E/S puede modificarse a través del enlace de comunicaciones.

Estado del pin de E/S

Modo externo

Alarma

Pantalla

Com.

Interruptor

Baja

0

0

APAGADO

0

Tipo Abierto

0

1

ENCENDIDO

1

Cerrado

0

0

APAGADO

0

Tipo Abierto

1

0

ENCENDIDO

1

Cerrado

Alta

0

0

APAGADO

0

Cerrado

0

1

ENCENDIDO

1

Tipo Abierto

0

0

APAGADO

0

Cerrado

1

0

ENCENDIDO

1

Tipo Abierto

Parámetros de demanda para las salidas digitales

Es posible configurar los parámetros de demanda asociados (demanda actual (VA, W, VAR), última demanda (VA, W, VAR) y demanda pronosticada (VA, W, VAR) con las salidas digitales según los eventos de alarmas cuando se supera un límite superior establecido. Solo puede establecerse un parámetro de demanda simultáneamente.

NOTA: La configuración de alarmas se realiza a través del enlace de comunicaciones empleando ION setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?