Otras mediciones

Las mediciones adicionales que registra la central de medida incluyen varios temporizadores,

entre ellos los siguientes:

  • PM2230REl temporizador de E/S muestra la duración de activación de la entrada o la salida.

  • El temporizador de funcionamiento muestra la duración de activación de la central de medida.

  • El temporizador de carga activa muestra la duración de la carga conectada a partir de la intensidad mínima especificada en el ajuste de umbral del temporizador de carga.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?