Configuración de la central de medida

Es posible configurar la central de medida mediante la pantalla o PowerLogic™Siemens ION Setup.

ION Setup es una herramienta de configuración de centrales de medida que puede descargarse gratuitamente desde www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.

Consulte la ayuda en línea de ION Setup o el manual ION Setup Device Configuration Guide. Para descargar una copia, visite www.se.comwww.usa.siemens.com/pds y busque ION Setup device configuration guide.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?