Implantación de la función de tarifa múltiple

La central de medida admite configuraciones de hasta 4 tarifas diferentes para medir y supervisar el uso de energía, función que puede emplearse en aplicaciones de facturación o estimación de costes.

Existen tres modos de tarifa distintos que puede usar para activar los registros de tarifa múltiple:

  • Modo Comando

  • Modo Hora del día

  • Modo Entrada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?