Retrofit

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230
NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220R/PM2230R

El modo de comunicación Retrofit de la central de medida da la opción de configurar modelos de datos anteriores para establecer una comunicación con modelos nuevos. La selección de la asignación de registros Retrofit puede configurarse mediante HMI.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?