Parámetros medidos
- EnergíaLa central de medida proporciona mediciones de energía bidireccionales precisas por cuatro cuadrantes conforme a la Clase 1 / Clase 0.5S.La central de medida proporciona mediciones de energía bidireccionales precisas por cuatro cuadrantes conforme a la Clase 0.5S.La central de medida proporciona mediciones de energía bidireccionales precisas por cuatro cuadrantes precisas conforme a la Clase 1 / Clase 0.5S / Clase 0.2.La central de medida proporciona mediciones de energía bidireccionales precisas por cuatro cuadrantes conforme a la Clase 1 / Clase 0.5S.
- Energía sin restablecimientoLos parámetros de energía sin restablecimiento son Wh, VAh y VARh tanto para Sumin como para Rec. Los parámetros de energía sin restablecimiento solo están disponibles para su visualización en la página Diag bajo Mantenimiento y el enlace de comunicaciones.
- DemandaLa central de medida proporciona valores de demanda actual, pasada, pronosticada y máxima (punta) y estampa un sello de fecha y hora cuando se registra la demanda punta.
- InstantáneoLa central de medida proporciona mediciones de 1 s de alta precisión y valores medios, incluidas mediciones de la RMS real, por fase y total de lo siguiente:
- Calidad de energíaLa central de medida proporciona mediciones, registros e informes en tiempo real de la distorsión armónica completa hasta el armónico de orden 15 en el modelo PM2220 PM2220Ry de orden 31 en el modelo PM2230 PM2230Rpara todas las entradas de tensión e intensidad.
- Registro de datos (PM2230PM2230R)La central de medida almacena todos los nuevos valores mínimos y máximos junto con un sello de fecha y hora para cada valor instantáneo (media, total y fase individual).
- Entrada/salida (PM2230PM2230R)La central de medida es compatible con funciones de entrada y salida opcionales.
- Otras medicionesLas mediciones adicionales que registra la central de medida incluyen varios temporizadores,
Parent topic: Introducción