Umbral máximo admisible
El valor de umbral máximo que puede especificar para algunas de las alarmas estándar depende de la relación del transformador de tensión (relación del TT), de la relación del transformador de intensidad (relación del TI), del tipo de sistema (es decir, el número de fases), de los límites de tensión e intensidad máximas programados en la fábrica o de todos estos factores a la vez.
Alarmas estándar | Valor de umbral máximo |
---|---|
Sobreintensidad de fase | (intensidad máxima) x (relación del TI) |
Subintensidad de fase | (intensidad máxima) x (relación del TI) |
Subtensión L–L | (tensión máxima) x (relación del TT) |
Sobretensión L–N | (tensión máxima) x (relación del TT) |
Subtensión, L-N | (tensión máxima) x (relación del TT) |
Sobrepotencia activa | (tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobrepotencia reactiva | (tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobrepotencia aparente | (tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobredemanda de potencia activa actual |
(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobredemanda de potencia activa última |
(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobredemanda de potencia activa pronosticada |
(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobredemanda de potencia reactiva actual |
(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobredemanda de potencia reactiva última |
(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobredemanda de potencia reactiva pronosticada |
(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobredemanda de potencia aparente actual |
(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobredemanda de potencia aparente última |
(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |
Sobredemandas de potencia aparente pronosticada |
(tensión máxima) x (intensidad máxima) x (número de fases) |