Símbolos de navegación

Los símbolos de navegación indican las funciones de los botones correspondientes de la pantalla de la central de medida.
Símbolo Descripción Acciones
Flecha derecha Desplaza la pantalla hacia la derecha y muestra más elementos de menú, o desplaza el cursor un carácter hacia la derecha.
Flecha arriba Sale de la pantalla y sube un nivel.
Flecha abajo pequeña Desplaza el cursor hacia abajo por la lista de opciones o muestra más elementos de menú en la parte inferior.
Flecha arriba pequeña Desplaza el cursor hacia arriba por la lista de elementos o muestra más elementos de menú en la parte superior.
Flecha izquierda Desplaza el cursor un carácter hacia la izquierda.
Signo más Aumenta el valor resaltado o muestra el siguiente elemento de la lista.
Signo menos Muestra el elemento anterior de la lista.

Al llegar a la última pantalla, vuelva a pulsar la flecha derecha para recorrer los menús de pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?