Restablecimiento de alarmas mediante

permite restablecer las alarmas.

También se pueden restablecer las alarmas mediante la pantalla de la central de medida.

  1. Conecte la central de medida a .
  2. Abra la pantalla Meter Resets.
  3. Seleccione los parámetros de alarma que desea borrar y haga clic en Reset.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?