Configuración de las entradas de estado con ION Setup
- Inicie ION Setup.
- Conecte la central de medida.
- Vaya a .
- Seleccione una entrada de estado que configurar y haga
clic en Edit.
Se visualiza la pantalla de configuración de esa entrada de estado.
- Especifique un nombre descriptivo para la Label de la entrada de estado.
- Configure los demás parámetros de configuración según convenga.
- Haga clic en Send para guardar los
cambios.
Parámetros de configuración de las entradas de estado disponibles a través de ION Setup
Parámetro Valores Descripción Etiqueta
—
Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta entrada de estado.
Control Mode
Normal, Demand Sync, Input Metering
Este campo muestra el funcionamiento de la entrada de estado.
-
Normal: La entrada de estado no está asociada con otra función de la central. La central cuenta y registra el número de impulsos entrantes con normalidad.
-
Demand Sync: La entrada de estado está asociada con una de las funciones de demanda de sincronización de entradas. La central utiliza el impulso entrante para sincronizar su periodo de demanda con la fuente externa.
-
Input Metering: La entrada de estado está asociada con uno de los canales de medición de entradas. La central cuenta y registra el número de impulsos entrantes y los datos de consumo relacionados asociados con los impulsos.
Debounce
0 a 9999
Se trata del retardo que compensa el rebote del contacto mecánico. Este campo sirve para establecer el tiempo (en milisegundos) durante el cual la señal externa deberá permanecer en un determinado estado para que se considere un cambio de estado válido.
Associations
—
Este campo muestra información adicional si la entrada de estado ya está asociada con otra función de la central de medida.
Parámetros de configuración de las entradas de estado disponibles a través de ION Setup
Parámetro Valores Descripción Etiqueta — Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta entrada de estado. Control Mode Normal, Demand Sync Este campo muestra el funcionamiento de la entrada de estado.
-
Normal: La entrada de estado no está asociada con otra función de la central. La central cuenta y registra el número de impulsos entrantes con normalidad.
-
Demand Sync: La entrada de estado está asociada con una de las funciones de demanda de sincronización de entradas. La central utiliza el impulso entrante para sincronizar su periodo de demanda con la fuente externa.
Debounce 0 a 9999 Se trata del retardo que compensa el rebote del contacto mecánico. Este campo sirve para establecer el tiempo (en milisegundos) durante el cual la señal externa deberá permanecer en un determinado estado para que se considere un cambio de estado válido. Associations — Este campo muestra información adicional si la entrada de estado ya está asociada con otra función de la central de medida. Parámetros de configuración de las entradas de estado disponibles a través de ION Setup
Parámetro Valores Descripción Etiqueta — Este campo sirve para cambiar la etiqueta predeterminada y asignar un nombre descriptivo a esta entrada de estado. Control Mode Normal Este campo muestra el funcionamiento de la entrada de estado.
-
Normal: La entrada de estado no está asociada con otra función de la central. La central cuenta y registra el número de impulsos entrantes con normalidad.
Debounce 0 a 9999 Se trata del retardo que compensa el rebote del contacto mecánico. Este campo sirve para establecer el tiempo (en milisegundos) durante el cual la señal externa deberá permanecer en un determinado estado para que se considere un cambio de estado válido. Associations — Este campo muestra información adicional si la entrada de estado ya está asociada con otra función de la central de medida. -