Configuración de los parámetros de configuración básica mediante la pantalla
Realizar un ajuste adecuado de los parámetros de configuración básica de la central de medida es esencial para obtener mediciones y cálculos precisos. La pantalla Config. básica sirve para definir el sistema de alimentación eléctrica que va a supervisar la central de medida.
Si se han configurado las alarmas estándar (de 1 s) y realiza cambios posteriores en la configuración básica de la central de medida, se deshabilitan todas las alarmas para evitar un funcionamiento no deseado de estas.
AVISO |
---|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- Vaya a .
- Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Vaya a .
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
- Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
- Pulse Sí para guardar los cambios.
Parámetros de configuración básica disponibles mediante la pantalla
Valores
Descripción
Sistema alimentación
Seleccione el tipo de sistema de alimentación (transformador de alimentación) al que se encuentra cableada la central de medida.
1F2H LN Monofásico de 2 hilos fase a neutro 1F2H LL Monofásico de 2 hilos fase a fase 1F3H LL con N Monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro 3F3H triáng sin tierra En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3F3H triáng toma tierra En triángulo trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3F3H estrella sin tierra En estrella trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3F3H estrella con tierra En estrella trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3F3H estrell resist tierr En estrella trifásico de 3 hilos con resistencia a tierra 3F4H triá abier deriv ctr En triángulo abierto trifásico de 4 hilos con derivación central 3F4H triáng deriv ctral En triángulo trifásico de 4 hilos con derivación central 3F4H estrella sin tierra En estrella trifásico de 4 hilos sin toma de tierra 3F4H estrella con tierra En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra 3F4H estrell resist tierr En estrella trifásico de 4 hilos con resistencia a tierra Conexiones de TT Seleccione el número de transformadores de tensión (TT) que se conectan al sistema de alimentación eléctrica.
Conexión directa Conexión directa; no se utilizan TT. 2TT 2 transformadores de tensión 3TT 3 transformadores de tensión Primario TT (V) 1 a 1.000.000 Especifique la capacidad del primario del TT en voltios. Secundario TT (V) 100, 110, 115, 120 Seleccione la capacidad del secundario del TT en voltios. TI en terminal Defina cuántos transformadores de intensidad (TI) se conectan a la central de medida y a qué terminales se conectan.
I1 1 TI conectado al terminal I1 I2 1 TI conectado al terminal I2 I3 1 TI conectado al terminal I3 I1 I2 2 TI conectados a los terminales I1 e I2 I2 I3 2 TI conectados a los terminales I2 e I3 I1 I3 2 TI conectados a los terminales I1 e I3 I1 I2 I3 3 TI conectados a los terminales I1, I2 e I3 Primario de TI (A) De 1 a 32,767 Especifique la capacidad del primario del TI en amperios. Secundario de TI (A) 1, 5 Seleccione la capacidad del secundario del TI en amperios. Frecuencia sist. (Hz) 50, 60 Seleccione la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica en hercios. Rotación de fases 123, 321 Seleccione la rotación de fases del sistema trifásico. Supresión de amperios Esta es la intensidad mínima con la cual comienza a funcionar la central de medida. La central de medida puede configurarse de forma que ignore la medición de intensidad de la carga inducida/auxiliar del circuito.
De 5 a 99 Seleccione la intensidad de umbral (intensidad de supresión), en mA. NOTA: La intensidad de supresión predeterminada es 5 mA.Secuencia de TI * Seleccione la secuencia de TI en función de la conexión con la central de medida.
NOTA: El valor predeterminado de la Secuencia de TI es I1 I2 I3.*I1 I2 I3 3 TI conectados en la secuencia de terminales I1, I2, I3 I3 I2 I1 3 TI conectados en la secuencia de terminales I3, I2, I1 I3 I1 I2 3 TI conectados en la secuencia de terminales I3, I1 e I2 I2 I3 I1 3 TI conectados en la secuencia de terminales I2, I3, I1 I2 I1 I3 3 TI conectados en la secuencia de terminales I2, I1, I3 I1 I3 I2 3 TI conectados en la secuencia de terminales I1, I3, I2 Corrección de polaridad de TI * Seleccione el TI cuya polaridad deba invertirse.
NOTA: El valor predeterminado de Corrección de polaridad de TI es None.*None No se invierte la polaridad de ninguno de los TI. I1 Se invierte la polaridad del TI conectado al terminal I1. I2 Se invierte la polaridad del TI conectado al terminal I2. I3 Se invierte la polaridad del TI conectado al terminal I3. I1 I2 Se invierte la polaridad de los TI conectados a los terminales I1 e I2. I2 I3 Se invierte la polaridad de los TI conectados a los terminales I2 e I3. I1 I3 Se invierte la polaridad de los TI conectados a los terminales I1 e I3. I1 I2 I3 Se invierte la polaridad de los TI conectados a los terminales I1, I2 e I3. Parámetros de configuración básica disponibles mediante la pantalla
Valores
Descripción
Sistema alimentación
Seleccione el tipo de sistema de alimentación (transformador de alimentación) al que se encuentra cableada la central de medida.
1F2H LN Monofásico de 2 hilos fase a neutro 1F2H LL Monofásico de 2 hilos fase a fase 1F3H LL con N Monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro 3F3H triáng sin tierra En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3F3H triáng toma tierra En triángulo trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3F3H estrella sin tierra En estrella trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3F3H estrella con tierra En estrella trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3F3H estrell resist tierr En estrella trifásico de 3 hilos con resistencia a tierra 3F4H triá abier deriv ctr En triángulo abierto trifásico de 4 hilos con derivación central 3F4H triáng deriv ctral En triángulo trifásico de 4 hilos con derivación central 3F4H estrella sin tierra En estrella trifásico de 4 hilos sin toma de tierra 3F4H estrella con tierra En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra 3F4H estrell resist tierr En estrella trifásico de 4 hilos con resistencia a tierra Conexiones de TT Seleccione el número de transformadores de tensión (TT) que se conectan al sistema de alimentación eléctrica.
Conexión directa Conexión directa; no se utilizan TT. 2TT 2 transformadores de tensión 3TT 3 transformadores de tensión Primario TT (V) 1 a 1.000.000 Especifique la capacidad del primario del TT en voltios. Secundario TT (V) 100, 110, 115, 120 Seleccione la capacidad del secundario del TT en voltios. TI en terminal Defina cuántos transformadores de intensidad (TI) se conectan a la central de medida y a qué terminales se conectan.
I1 1 TI conectado al terminal I1 I2 1 TI conectado al terminal I2 I3 1 TI conectado al terminal I3 I1 I2 2 TI conectados a los terminales I1 e I2 I2 I3 2 TI conectados a los terminales I2 e I3 I1 I3 2 TI conectados a los terminales I1 e I3 I1 I2 I3 3 TI conectados a los terminales I1, I2 e I3 Primario de TI (A) De 60 a 1250A
Detección y configuración automática.
Frecuencia sist. (Hz) 50, 60 Seleccione la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica en hercios. Rotación de fases I1I2I3, I3I2I1
Seleccione la rotación de fases del sistema trifásico. Polaridad de fase Consulte la HMI para obtener información sobre la polaridad de fase.
Supresión de amperios Esta es la intensidad mínima con la cual comienza a funcionar la central de medida. La central de medida puede configurarse de forma que ignore la medición de intensidad de la carga inducida/auxiliar del circuito.
De 5 a 99 Seleccione la intensidad de umbral (intensidad de supresión), en mA. NOTA: La intensidad de supresión predeterminada es 5 mA.