最小∕最大值

当读数达到其最低或最高值时,测量仪更新并将这些最小/最大值保存在永久性存储器中。

50 Hz 系统的测量仪实时读数每 50 个周期更新一次,而 60 Hz 系统的测量仪实时读数每 60 个周期更新一次。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?