Symboles de navigation

Les symboles de navigation indiquent les fonctions des boutons associés sur l’écran de l’appareil.
Symbole Description Actions
Flèche Droite Faire défiler vers la droite pour afficher d’autres éléments de menu ou déplacer le curseur d’un caractère vers la droite.
Flèche Haut Quitter l’écran et remonter d’un niveau.
Petite flèche bas Faire défiler la liste d’options vers le bas ou afficher les éléments suivants.
Petite flèche Haut Faire défiler la liste d’éléments vers le haut ou afficher les éléments précédents.
Flèche Gauche Déplacer le curseur d’un caractère vers la gauche.
Signe plus Augmenter la valeur en surbrillance ou afficher l’élément suivant dans la liste.
Signe moins Afficher l’élément précédent dans la liste.

Lorsque vous atteignez le dernier écran, appuyez sur la flèche Droite de nouveau pour parcourir les menus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?