Calidad de energía

La central de medida proporciona mediciones, registros e informes en tiempo real de la distorsión armónica completa hasta el armónico de orden 15 en el modelo PM2220 PM2220Ry de orden 31 en el modelo PM2230 PM2230Rpara todas las entradas de tensión e intensidad.

Las siguientes mediciones de calidad de energía están disponibles:

  • PM2220PM2220R: Armónicos impares individuales hasta el orden 15 (tensión e intensidad, por fase)

  • PM2230PM2230R: Armónicos impares individuales hasta el orden 31 (tensión e intensidad, por fase)

  • Distorsión armónica total (porcentaje de THD) de intensidad y tensión (muestra fase a fase o fase a neutro, en función de la configuración de sistema seleccionada)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?