Configuration de l’afficheur

Vous pouvez modifier les paramètres de l’afficheur tels que le contraste, la temporisation du rétroéclairage et la temporisation de l’écran.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez IHM > Ecran.
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  6. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
  8. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres d'affichage disponibles à l'aide de l'afficheur

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Contraste 1 – 9 Affichez ou réduisez la valeur pour augmenter ou diminuer le contraste de l’afficheur.
    Tempo rétroécl. (min) 0-60 Spécifiez le temps d’inactivité en minutes au bout duquel le rétroéclairage diminue sa luminosité. La valeur par défaut de 0 désactive la temporisation (afficheur rétroéclairé en permanence).
    Tempo. écran (min) 0 – 60 Spécifiez le temps d’inactivité en minutes au bout duquel l’afficheur s’éteint. La valeur par défaut de 0 désactive la temporisation (afficheur allumé en permanence).

    Pour configurer les tarifs avec ION Setup, reportez-vous à la rubrique « PM2000 » du fichier d’aide ION Setup ou à la section correspondante dans le ION Setup device configuration guide, disponible en téléchargement sur www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?