设置屏幕密码
建议修改默认密码,以防未经授权的人员访问有密码保护的屏幕,比如诊断和复位屏幕。
此项只能通过前面板进行配置。所有密码的出厂默认设置都是“0”(零)。
- 导航至 。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确定。
- 导航至 。
- 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑。
参数 数值
说明
设置 0000 ‑ 9999 设置用于访问测量仪设置屏幕的密码(维护 >设置)。 电能复位 0000 ‑ 9999 设置用于复位测量仪中累计的电能值的密码。 需量复位 0000 ‑ 9999 设置用于复位测量仪中记录的峰值需量值的密码。 最大最小值复位 0000 ‑ 9999 设置用于复位测量仪中记录的最大最小值的密码。 - 根据需要修改参数,然后按确定。
- 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定。
- 按向上箭头退出。
- 按是保存更改。