Aplicaciones de entradas de estado (ED) de la central de medida PM2125CPM2225CPM2225CR

Las entradas de estado suelen utilizarse para supervisar el estado de los contactos externos o de los interruptores automáticos.

Las entradas de estado suelen utilizarse para supervisar el estado de los contactos externos o de los interruptores y en configuraciones de tarifas múltiples.

Las entradas de estado de la central precisan de una fuente de tensión externa o una tensión de humectación (integrada en la central de medida) para detectar su estado Activado/Desactivado. La central detecta el estado Activado si la tensión externa que aparece en la entrada de estado se encuentra dentro de su rango de funcionamiento.

Cableado de las entradas de estado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?