Configuration des paramètres BACnet/IP sur l’afficheur

Utilisez l’afficheur pour configurer les paramètres BACnet/IP, si nécessaire.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Comm > BACnet .
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Edit.
  5. Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
  6. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
  7. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.

    Paramètres BACnet/IP de base disponibles sur l’afficheur

    Paramètre Valeurs Description

    État BACnet

    Activé, Désactivé

    Activer ou désactiver les communications BACnet/IP avec l’appareil

    Identifiant local

    1-4194302

    Saisissez l’identifiant de l’appareil sur votre réseau BACnet. L’identifiant doit être unique sur le réseau.

    Port UDP

    1024-65535

    Saisissez le port utilisé par l’appareil pour les communications BACnet/IP. Le port BACnet/IP standard (47808) est sélectionné par défaut.

    Paramètres d’appareil externe disponibles sur l’afficheur

    Paramètre Valeurs Description

    État BBMD

    Activé, Désactivé

    Activer ou désactiver l’enregistrement de l’appareil comme appareil externe.

    BBMD IP

    Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

    Saisissez l’adresse IP de l’appareil BBMD (BACnet/IP Broadcast Management Device), si vous utilisez un appareil BBMD sur votre réseau.

    Port BBMD

    1024-65535

    Saisissez le numéro de port utilisé pour les communications avec l’appareil BBMD. Le port BACnet/IP standard (47808) est sélectionné par défaut.

    TTL BBMD (s)

    0-65535

    Durée de vie (en secondes) pendant laquelle l’appareil BBMD conserve une entrée pour cet appareil dans sa table d’appareils externes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?