Ethernet-Schnittstelle einrichten

Das Messgerät enthält werkseitig konfigurierte Ethernet-Kommunikationseinstellungen.

Sie müssen die Standard-Ethernet-Einstellungen modifizieren, bevor Sie das Messgerät an Ihr lokales Netzwerk (LAN) anschließen.

Die Standard-Ethernet-Kommunikationseinstellungen sind:

  • IP-Adresse = 169.254.0.10

  • Subnetzmaske = 255.255.0.0

  • Gateway = 0.0.0.0

  • Gerätename = PM53-#xxxxxxxxxx, wobei „xxxxxxxxxx“ die werkseitig vergebene Messgerät-Seriennummer ist (mit führenden Nullen, wenn die Seriennummer weniger als 10 Zeichen umfasst)

  • IP-Verfahren = Werkeinstellung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?