Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen über das Display

Sofern die Konfiguration der BACnet/IP-Einstellungen notwendig ist, verwenden Sie dafür das Display des Messgeräts.
  1. Navigieren Sie zu Wart > Einr. .
  2. Geben Sie das Einrichtungskennwort (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie auf OK.
  3. Navigieren Sie zu Komm > BACnet .
  4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Bearb.
  5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Bearb. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
  7. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil.

    Verfügbare BACnet/IP-Grundeinstellungen (Display)

    Parameter Werte Beschreibung

    BACnet-Status

    Aktiviert, Deaktiviert

    Aktivierung bzw. Deaktivierung der BACnet/IP-Kommunikation mit dem Messgerät

    Geräte-ID

    1–4194302

    Geben Sie die ID des Messgeräts in Ihrem BACnet-Netzwerk ein. Die ID muss im Netzwerk unverwechselbar sein.

    UDP-Port

    1024–65535

    Geben Sie den Port ein, den das Messgerät für die BACnet/IP-Kommunikation nutzt. Werkseitig ist der Standard-BACnet/IP-Port (47808) eingestellt.

    Verfügbare Foreign Device-Einstellungen (Display)

    Parameter Werte Beschreibung

    BBMD-Status

    Aktiviert, Deaktiviert

    Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Registrierung des Messgeräts als Foreign Device (FD).

    BBMD-IP

    Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.

    Geben Sie die IP-Adresse des BACnet/IP Broadcast Management Device (BBMD) ein, sofern Sie ein BBMD in Ihrem Netzwerk verwenden.

    BBMD-Port

    1024–65535

    Geben Sie die Port-Nummer ein, die für die Kommunikation mit dem BBMD genutzt wird. Werkseitig ist der Standard-BACnet/IP-Port (47808) eingestellt.

    BBMD-TTL (s)

    0–65535

    Das ist die Zeit (in Sekunden), über die das BBMD einen Eintrag für dieses Gerät in seiner Foreign Device-Tabelle hält.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?