功率因数寄存器格式

测量仪提供多种格式的功率因数值,以适应您的能源管理软件。

IEC 和超前/滞后 (IEEE) 格式的功率因数值:Float32 和 Int16U 寄存器

测量仪用 Float32 和 Int16U 数据类型以 IEC 和超前/滞后 (IEEE) 格式提供总功率因数。您可以使用这些寄存器将功率因数信息传入第三方软件。使用标准的 IEC 和 IEEE 符号约定解释这些寄存器。

注: 有关如何根据 Int16U 寄存器中的值计算实际功率因数值的信息,请参阅您的测量仪的 Modbus 寄存器列表,该表可从 www.se.com 上获取。

四象限功率因素信息︰浮点寄存器

测量仪还在一个浮点寄存器中为每个 PF 值(例如,真实和位移 PF 的每相和总值及相关联的最小值和最大值)提供 PF 信息(包括符号和象限)。测量仪可对 PF 值执行简单的算法,然后将其存储在合适的 PF 寄存器中。

测量仪和软件(例如 Power Monitoring Expert ION Setup )根据下图解读这些用于报告或数据输入字段的 PF 寄存器:

PF 值是使用以下公式从 PF 寄存器值中计算得出的:

象限 PF 范围 PF 寄存器范围 PF 公式

象限 1

0 至 +1

0 至 +1

PF 值 = PF 寄存器值

象限 2

‑1 至 ‑ 0

-2 至 -1

PF 值 = (‑2) ‑(PF 寄存器值)

象限 3

0 至 -1

‑1 至 ‑ 0

PF 值 = PF 寄存器值

象限4

+1 至 0

+1 至 +2

PF 值 = (+2) ‑(PF 寄存器值)

转至 www.se.com ,搜索测量仪的 Modbus 寄存器列表并下载副本。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?