测量仪配置

可以通过显示屏或 PowerLogic™ ION Setup 执行测量仪配置。

ION Setup 是一款测量仪配置工具,可从 www.se.com 免费下载。

请参见 ION Setup 在线帮助或“Device Configuration Guide”中的 ION Setup 。要下载副本,请转到 www.se.com ,并搜索 ION Setup “ Device Configuration Guide”。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?