BACnet/IP

El protocolo BACnet/IP permite establecer comunicaciones entre los componentes de un sistema de automatización y control de edificios (por ejemplo, el sistema de climatización, el control de la iluminación, los sistemas de seguridad y los equipos relacionados).

El protocolo BACnet/IP define varios servicios que se utilizan para establecer comunicaciones entre dispositivos y los objetos sobre los cuales actúan los servicios.

Término Definición
APDU Unidad de datos de protocolo de aplicación: porción de datos de todo mensaje BACnet.
Mensaje confirmado Mensaje para el cual el dispositivo espera una respuesta.
COV, incremento de COV Cambio de valor: determina la cantidad en la cual debe cambiar un valor para que la central de medida envíe una notificación de suscripción.
Dispositivo Un dispositivo BACnet es una unidad diseñada para comprender y utilizar el protocolo BACnet (por ejemplo, un programa de software o una central de medida habilitados para BACnet). Contiene información sobre el dispositivo y datos de dispositivo en objetos y propiedades de objeto. Su central de medida es un dispositivo BACnet.
Objeto Representa el dispositivo y los datos de dispositivo. Cada objeto tiene un tipo (por ejemplo, entrada analógica o entrada binaria) y varias propiedades.
Valor presente El valor presente o actual de un objeto.
Propiedad Es la porción de información más pequeña de las comunicaciones BACnet e incluye un nombre, un tipo de datos y un valor.
Servicio Flujo de mensajes de un dispositivo BACnet a otro.
Suscripción Relación entre un cliente BACnet y la central de medida, de manera que, cuando cambia la propiedad de valor actual de un objeto en la central de medida, se envía una notificación al cliente.
Notificación de suscripción Mensaje que la central de medida envía para indicar que ha ocurrido un evento COV.
Mensaje no confirmado Mensaje para el cual el dispositivo no espera una respuesta.
Dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) Dispositivo BACnet/IP (o una aplicación de software) residente en una subred BACnet/IP que remite mensajes de transmisión BACnet desde los dispositivos de la subred hasta BBMD homólogos y dispositivos externos registrados de otras subredes.
Dispositivo externo Dispositivo BACnet/IP (o aplicación de software) que reside en una subred IP remota y se registra con un BBMD para facilitar el envío y la recepción de mensajes de transmisión desde/hasta los dispositivos accesibles por el BBMD.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?