Configuración de las contraseñas de pantalla

Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada para evitar que personal no autorizado acceda a las pantallas protegidas con contraseña como, por ejemplo, las pantallas de diagnóstico y de restablecimiento.

Este ajuste solo puede configurarse a través del panel frontal. El ajuste predeterminado de fábrica para todas las contraseñas es “0” (cero).

Si olvida la contraseña, deberá devolver la central de medida para su reconfiguración en fábrica, proceso por el que se restablecerá el dispositivo a los ajustes predeterminados y se eliminarán todos los datos registrados.

AVISO
Irrecoverable password
Record your device's user and password information in a secure location.
Failure to follow these instructions can result in data loss.

  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a HMI > Cntrsñ .
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba para salir.
  8. Pulse para guardar los cambios.

    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Config

    0000- 9999

    Establece la contraseña para acceder a las pantallas de configuración de la central de medida (Mant > Config).

    Restblcs energía

    0000- 9999

    Establece la contraseña para restablecer los valores de energía acumulada de la central de medida.

    Restblcs. dmda.

    0000- 9999

    Establece la contraseña para restablecer los valores de demanda punta registrados de la central de medida.

    Restblcs mín/máx

    0000- 9999

    Establece la contraseña para restablecer los valores mínimos y máximos registrados de la central de medida.

    Diagnósticos

    0000- 9999

    Establece la contraseña para acceder a las pantallas de diagnóstico de la central de medida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?