Перед началом работы
Не используйте это устройство с оборудованием, не оснащенным эффективным защитным ограждением рабочей области. Отсутствие эффективного защитного ограждения рабочей области оборудования может привести к получению серьезных травм оператором оборудования.
Осторожно |
|---|
|
НЕЗАЩИЩЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению
оборудования.
|
Это оборудование для автоматизации и сопутствующее программное обеспечение используются для управления различными промышленными процессами. Тип или модель оборудования для автоматизации, подходящие для конкретного применения, зависят от таких факторов, как требуемые контрольные функции, требуемая степень защиты, способы производства, нестандартные условия, нормативные требования и т.п. В некоторых применениях требуется более одного процессора при необходимости обеспечения резервирования системы.
Только пользователь может знать обо всех условиях и факторах, присутствующих при настройке, эксплуатации и обслуживании оборудования. Следовательно, только пользователь может определить подходящее оборудование для автоматизации и сопутствующие устройства безопасности и блокировочные устройства. При выборе оборудования для автоматизации и управления, а также сопутствующего программного обеспечения для определенного применения, пользователь должен руководствоваться применимыми местными и государственными стандартами и нормативными требованиями. В документе Accident Prevention Manual (Руководство по предотвращению несчастных случаев, признано в США на государственном уровне) также содержится много полезной информации.
В некоторых применениях, например, для упаковочного оборудования должна быть обеспечена дополнительная защита оператора, в том числе, ограждение рабочей области. Это необходимо, если руки или иные части тела оператора могут попасть в область возможного защемления, что приведет к причинению серьезных травм. Программные продукты не могут защитить оператора от травм. По этой причине программные продукты не могут замещать собой защиту в рабочей области.
Перед вводом оборудования к эксплуатацию убедитесь, что соответствующие защитные и блокирующие устройства в рамках обеспечения защиты рабочей области установлены и исправно работают. Все блокирующие и защитные устройства, связанные с обеспечением защиты рабочей области, должны быть скоординированы с соответствующим оборудованием для автоматизации и программным обеспечением.
Осторожно