DOCA0271TR-00

Anahtar - SIL Durdurma, W. Cat 1/2

NOT: IEC 61508 standardına göre Safety Integrity Level (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi). ISO 13849’a göre Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2.

AvSwitchSILStopCat işlev bloğu Kablolama Kategorisi 1 ve Kategori 2 için Durdurma Kategorisi 0 ya da Durdurma Kategorisi 1* işlevi uyumu ile bir elektrik devresindeki güç hattını bağlar veya keser.

AvSwitchSILStopCat İşlev Bloğu

AvSwitchSILStopCat Giriş Arayüzü

Giriş

Veri Türü

Açıklama

RunFwdCmd

BOOL

Bu giriş DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar ileri anahtarı kapalıdır.

ResetTrip

BOOL

Bu giriş DOĞRU olarak ayarlandıysa, açtırma sıfırlama koşulları karşılanan tespit edilmiş açtırmalar, bu avatar için sıfırlanacaktır.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Bu giriş DOĞRU olarak ayarlandıysa, bu avatar için tüm alarm sayaçları sıfırlanır.

ResetTripCntrs

BOOL

Bu giriş DOĞRU olarak ayarlandıysa, bu avatar için tüm açtırma sayaçları sıfırlanır.

ResetMaxIRMS

BOOL

Bu giriş DOĞRU olarak ayarlandıysa, maksimum ortalama Irms akım değeri ve zaman etiketi sıfırlanır.

AvSwitchSILStopCat Çıkış Arayüzü

Çıkış

Veri Türü

Açıklama

Hazır

BOOL

İşlev bloğu, bir çalıştırma komutu almaya hazır olduğunda DOĞRU değeri verir.

RunFwdStatus

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar ileri anahtarı kapalıdır.

Tripped

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar tarafından bir koruma açtırması etkinliği tespit edilmiştir.

Alarm

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar tarafından bir koruma alarmı tespit edilmiştir.

UpstreamVltg1

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar, bu avatardaki birinci starter/güç aygıtı için yukarı akış ana gücünün var olduğunu tespit etmiştir (kesici kapalı).

AssetAlarm

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa, avatar içindeki bir güç cihazı ya da SIL starter beklenen dayanıklılığının %90’ına (avatar parametresine göre) ulaşmış ya da bu seviyeyi geçmiştir.

LoadRunning

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa bir Çalıştırma ya da Kapatma komutu yürütülmüştür ve kutuplarda akım geçmektedir (motor çalıştırmaya eşdeğer ama aynı zamanda motorsuz avatarlar için).

ReadyToReset

BOOL

Bu çıkış DOĞRU olarak ayarlandıysa avatar açtırma sıfırlaması koşullarını karşılamaktadır ve bir açtırma sıfırlama komutu ile sıfırlanabilir.

AvgIRMS

DINT

En güncel faz akımı Irms değerlerinin ortalamasını gösterir. (Birim: mA)

AvgIRMS_O

DINT

En güncel faz akımı Irms taşma değerlerinin (Birim: mA) ortalamasını gösterir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?