DOCA0275FR-01

Installation de la bibliothèque TeSys Tera DTM Library

Présentation

Le logiciel SoMove contient un DTM spécifique pour TeSys Tera system. La bibliothèque TeSys Tera DTM Library doit être installée après le logiciel SoMove.

Téléchargement de la bibliothèque TeSys Tera DTM Library

Vous pouvez télécharger TeSys Tera DTM Library depuis le site Web de Schneider Electric (www.se.com).

Entrez TeSys Tera DTM Library dans le champ Rechercher pour accéder à la page de téléchargements.

NOTE: Vous devez disposer des droits d'administrateur pour installer ou désinstaller ce logiciel sur votre PC.

Installation de la bibliothèque TeSys Tera DTM Library

Procédez comme suit pour installer TeSys Tera DTM Library :

  1. Décompressez le fichier TeSysTeraDTMLibrary téléchargé précédemment.

  2. Le dossier obtenu contient un fichier exécutable Schneider_Electric_TeSys_Tera_DTM_Library_V.X.Y.Z (où X.Y.Z est le numéro de version) et une note de publication TeSysTeraDTMLibrary_vx.y.z_ReleaseNotes (où x.y.z est le numéro de version).

  3. Double-cliquez sur Schneider_Electric_TeSys_Tera_DTM_Library_V.X.Y.Z pour lancer l'installation.

  4. Dans la boîte de dialogue Choisissez la langue d'installation, sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur OK.

  5. Dans la boîte de dialogue Bienvenue dans l'Assistant d'installation de Schneider Electric TeSys Tera DTM Library, sélectionnez Suivant.

  6. Dans la boîte de dialogue Fichier Lisez-moi et notes de publication, sélectionnez Suivant.

  7. Dans la boîte de dialogue Contrat de licence :

    • Lisez attentivement le contrat de licence.

    • Sélectionnez l'option J'accepte les termes de ce contrat de licence.

    • Sélectionnez Suivant.

  8. Dans la boîte de dialogue Informations client :

    • Saisissez les informations suivantes dans les champs correspondants :

      • Prénom

      • Nom

      • Nom de l'entreprise

    • Sélectionnez Suivant.

  9. Dans la boîte de dialogue Dossier cible :

    • Si nécessaire, modifiez le dossier de destination TeSys Tera DTM Library en sélectionnant l'option Modifier.

    • Sélectionnez Suivant.

  10. Dans la boîte de dialogue Prêt à installer le programme, sélectionnez Installer.

  11. Dans la boîte de dialogue Assistant d'installation terminé, sélectionnez Terminer.

    Résultat : TeSys Tera DTM Library est installé sur votre PC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?