DOCA0275KO-01

SoMove 설치하기

개요

SoMove software는 개방형 FDT 또는 DTM 기술을 사용하는 Microsoft Windows® 기반 애플리케이션입니다. SoMove software에는 여러 DTM이 포함되어 있습니다.

SoMove Software 다운로드하기

SoMove software는 Schneider Electric website에서 다운로드할 수 있습니다.

주의: PC에 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 제거하려면 관리자 권한이 있어야만 합니다.

SoMove Software 설치하기

다음 단계에서는 SoMove software 설치 방법을 설명합니다.

  1. 다운로드한 파일 SoMove_FDT의 압축을 풉니다.

  2. 폴더에 이름이 SoMove _VX.Y.Z(여기서 X.Y.Z는 버전 번호)인 .exe 파일과 릴리스 노트가 있습니다.

  3. SoMove _VX.Y.Z를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.

  4. Choose Setup Language(설치 언어 선택) 대화 상자에서 설치 언어를 선택합니다.

  5. OK(확인)를 선택합니다.

  6. Welcome to the Installation Wizard for SoMove(SoMove 설치 마법사 시작) 대화 상자에서 Next(다음)를 선택합니다.

  7. Install Shield Wizard(Install Shield 마법사) 대화 상자가 나타나고 Modbus 드라이버를 설치해야 한다는 메시지가 표시되면 Install(설치)을 선택합니다.

    결과: Modbus 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

  8. Readme and Release Notes(추가 정보 및 릴리스 노트) 대화 상자에서 Next(다음)를 선택합니다.

  9. License Agreement(라이선스 계약) 대화 상자에서

    1. 라이선스 계약을 주의 깊게 읽어보십시오.

    2. I accept the terms in the license agreement(라이선스 계약의 약관에 동의)를 선택합니다.

    3. Next(다음)를 선택합니다.

  10. Customer Information(고객 정보) 대화 상자에서

    1. 해당 필드에 다음 정보를 입력합니다.

      • First name(이름)

      • Last name(성)

      • Company name(회사 이름)

    2. Next(다음)를 선택합니다.

  11. Destination Folder(대상 폴더) 대화 상자에서

    1. 필요한 경우 Change(변경) 옵션을 선택하여 SoMove software 대상 폴더를 수정합니다 .

    2. Next(다음)를 선택합니다.

  12. Shortcuts(바로 가기) 대화 상자에서

    1. 바탕 화면 및 빠른 실행 표시줄에 바로 가기를 생성하려면 해당 옵션을 선택합니다.

    2. Next(다음)를 선택합니다.

  13. Ready to Install the Program(프로그램 설치 준비 완료) 대화 상자에서 Install(설치)을 선택합니다.

    결과: 다음과 같은 SoMove software 구성 요소가 자동으로 설치됩니다.

    • 통신 프로토콜을 포함하는 Modbus 통신 DTM Library

    • 다양한 카탈로그를 포함하는 DTM 라이브러리

    • SoMove software

  14. Installation Wizard Completed(설치 마법사 완료) 대화 상자에서 Finish(완료)를 선택합니다.

    결과: SoMove software가 PC에 설치되어 있습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?