DOCA0257ZH-01

FB Diagram

概述

FB Diagram 选项卡用于显示功能块图编辑器,该编辑器让您能够创建新的功能块图文件或者打开并编辑任何现有的功能块图文件。

有关 FB Diagram 选项卡的更多信息,请参阅 FBD 编辑器简介

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?