DOCA0276DE-01

Richtlinie für die Firmwareaktualisierung

Eine Aktualisierung der Firmware wird empfohlen, damit die neuesten Funktionen genutzt und potenzielle Fehlerkorrekturen (Bugfixes) integriert werden können. Es wird empfohlen, die Firmware nicht auf die neueste Version zu aktualisieren, wenn die neuesten Funktionen für Ihre Anwendung nicht erforderlich sind.

In diesen Versionshinweisen finden Sie entsprechende Informationen dazu, ob eine Aktualisierung auf die neueste Version der TeSys Tera Firmware für Ihre Anwendung zweckdienlich ist.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.