DOCA0276ZH-01

版本历史记录

To be confirm by Vrund/Nilesh/Vipin/Ashok

下表提供了 TeSys Tera system 固件包的版本历史,固件版本包含在以下组件的固件包中:

固件版本

日期

组件

TeSysTera_Serial_V002.000.012.sedp(LTMTM•• 和 LTMTP••)

2026 年 1 月

  • LTMT main units V002.000.012

  • LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module V002.000.000

  • LTMT expansion modules V002.004.000

TeSysTera_Ethernet_V001.000.001.sedp (LTMTE••)

2025 年 12 月

  • LTMT main units V001.000.001

  • LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module V002.000.000

  • LTMT expansion modules V002.004.000

TeSysTera_Ethernet_V001.000.000.sedp (LTMTE••)

2015 年 11 月

  • LTMT main units V001.000.000

  • LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module V002.000.000

  • LTMT expansion modules V002.000.000

TeSysTera_V002.000.000.sedp(LTMTM•• 和 LTMTP••)

2025 年 2 月

  • LTMT main units V002.000.000

  • LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module V002.000.000

  • LTMT expansion modules V002.000.000

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.