DOCA0356IT-01

Dimensioni della zona libera

Per la compatibilità elettromagnetica (EMC), si raccomanda di montare un contattore a una distanza superiore a 100 mm (3,93") da LTMT main unit e LTMT expansion module.

Le dimensioni della distanza del contattore da LTMT main unit e LTMT expansion module sono indicate di seguito:

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni dello spazio libero, consultare la Guida al cablaggio e al cablaggio delle comunicazioni Okken e BlokSeT (disponibile su richiesta).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.