DOCA0356KO-01

언박싱 지침

박스 열기

상자에는 아래 이미지에 표시된 TeSys Tera 모듈 및 관련 부속품이 들어 있습니다.

  1. 모듈: LTMT main unit, LTMTCT/LTMTCTV sensor module, LTMT expansion module, LTMTCUF control operator unit 및 케이블.

  2. 조명 지침 시트

모듈 및 케이블

상자 안 항목

LTMT main unit

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

상자에는 센서 모듈 상부에 LTMT main unit을 장착하기 위한 나사 2개가 들어 있습니다.

LTMT expansion module

LTMTCUF control operator unit

LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 커넥터 케이블

LTMT main unit - LTMT expansion module RJ45 커넥터 케이블

LTMT main unit - LTMTCUF control operator unit RJ45 연결 케이블

쉽게 떼어낼 수 있는 레이블 지침

쉽게 떼어낼 수 있는 레이블은 LTMT main unit의 앞면에 있습니다.

  1. 레이블을 제거하기 전에 레이블에 인쇄되어 있는 다음과 같은 지침을 읽어보십시오.

    경고
    의도하지 않은 장비 작동
    • 멀티미터를 사용하여 LTMT main unit의 DO 접점이 정상 열림(NO) 위치로 설정되어 있는지 확인합니다.
    • 모터 제어 전압을 인가하기 전에 보조 전원 공급 장치를 LTMT main unit에 제공하는지 확인합니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
    주의: 연결된 부하가 없을 때 전원 모듈을 켜서 DO를 NO 상태로 설정합니다.

  2. 다음 표는 DO 접점의 정상 상태를 나타냅니다.

    단자 세부 정보 예상 상태
    O3 NO 및 O3 C2 간 확인 NO
    O3 NC 및 O3 C2 간 확인 NC
    O1 13 및 C1 14 간 확인 NO
    O2 23 및 C1 14 간 확인 NO
    위에서 언급한 상태와 일치하지 않는 경우 계전기의 전원을 켜고 접점 출력이 지정된 상태와 일치하는지 확인합니다.

  3. 쉽게 떼어낼 수 있는 레이블을 제거하려면 제공된 노치를 잡고 LTMT main unit에서 레이블을 벗겨냅니다.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.