DOCA0233ES-01

Implementación de la interfaz de control local

Descripción

La interfaz de control local dispone de cinco teclas de control y cuatro LED. Cuando están activas, las teclas de control permiten controlar la LTMT main unit. Al pulsar una tecla de control se envía una señal a la LTMT main unit para activar la función asociada.

Los cuatro LED facilitan información sobre el estado de la LTMT main unit. Estos LED dependen de la LTMT main unit y no tienen relación con el estado de la LTMTCUF.

Etiquetas de tecla de control

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Se debe validar que se hayan etiquetado correctamente las teclas de control.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La etiqueta de cada tecla de control depende del juego de etiquetas que haya insertado.

Teclas de control Ejecución 1 y Ejecución 2

La función de las teclas de control Ejecución 1 y Ejecución 2 depende del tipo de arrancador establecido. En la tabla siguiente se enumeran sus funciones para cada tipo de arrancador:

Tipo de arrancador

Ejecución 1

Ejecución 2

Directo en línea

HMI_START >

Sin acción

Reversible directo en línea

HMI_START > (FWD START)

HMI_START < (REV START)

Estrella-Triángulo

HMI_START >

Sin acción

Sobrecarga

OFF

OFF

Para obtener más información acerca de los tipos de arrancador y las asignaciones de resultados, consulte la TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

Procedimiento de control de ejecución

En la tabla siguiente se describe el procedimiento de control RUN1 y RUN2:

Paso

Descripción

La pantalla muestra

1

Pulse la tecla Ejecución 1. Se visualiza la pantalla RUN1.

2

Use o para seleccionar un comando de control, según el tipo de arrancador.

3

Pulse Aceptar para ejecutar el comando seleccionado o para salir.

4

Se mostrará la pantalla de inicio.

 

Para obtener más información acerca de los tipos de arrancador y las asignaciones de resultados, consulte la TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

Origen de control activo

  1. El modo de control activo puede seleccionarse mediante la LTMTCUF control operator unit. Configure Primera configuración > Configuración del arrancador > Modo como HMI.

  2. Para seleccionar el modo activo desde la LTMTCUF control operator unit, pulse el botón Local-Remoto y seleccione el modo de control requerido con las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Pulse Aceptar para activar el modo requerido.

Tecla de control de parada

Pulse la tecla de control Detener para detener el motor cuando el modo de funcionamiento seleccionado permita detener comandos desde la LTMTCUF control operator unit.

Para obtener más información acerca de los tipos de arrancador y las asignaciones de resultados, consulte la TeSys Tera Motor Management System User Guide – DOCA0257EN.

La tecla de control Detener puede pulsarse en cualquier momento y está activa en cualquiera de las pantallas que aparecen.

Tecla de control de restablecimiento

Pulse la tecla de control Restablecer para:

  • Restablecer las funciones de protección con el modo de restablecimiento configurado en Tecla de restablecimiento.

La tecla de control Restablecer puede pulsarse en cualquier momento y está activa en cualquiera de las pantallas que aparecen.

LED

La función del LED A y del LED B depende del tipo de arrancador. La siguiente tabla describe el LED A y el LED B:

Tipo de arrancador

Inicio activo

LED A (Ejecución 1)

LED B (Ejecución 2)

Directo en línea

HMI_START >

ROJO ENCENDIDO

OFF

Directo en línea inverso

HMI_START > (FWD START)

ROJO ENCENDIDO

OFF

HMI_START < (REV START)

OFF

ROJO ENCENDIDO

Estrella-Triángulo

HMI_START >

ROJO ENCENDIDO

OFF

Sobrecarga

Rojo fijo

OFF

La siguiente tabla describe el LED C y el LED D:

LED

Encendido indica que:

Color

C

El origen de control activo es el local: Local 1, Local 2 o Local 3

Ámbar

D

El origen de control activo es el control a distancia

Ámbar

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.