端子盖

危险
不同极性之间的弧闪危害
接线完成后,必须安装端子盖,以确保正确绝缘。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
器械无防护时的风险
完成接线后,请正确安装端子罩,确保安装距离。
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

端子盖用在电源端子之间,以在相间提供绝缘。TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A 和 80-160 A 转换开关设备支持这些端子盖。

相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A:JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:JYT3049901

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?