附件

外部 HMI 附件

外部 HMI 的附件如下:

  • 用于 Active Automatic HMI 的外部 HMI (TPCCIF04)

  • 外部 HMI 电缆(TRV00810、TRV00820、TRV00830)

  • IP 54 护盖 (TPCOTH37 / TPCOTH38)

控制器功能模块

选件和备件包括:

  • 负载卸除和可用性警告模块 (TPCDIO05)

  • 发电机组启动和报警模块 (TPCDIO17)

  • 切换禁止和远程测试模块 (TPCDIO07)

  • 自发远程控制模块 (TPCDIO08)

  • 消防

    • 24 V DC 脉冲输入 (TPCDIO10)

    • 24 V DC 常量输入 (TPCDIO11)

    • 230 V AC 常量输入 (TPCDIO13)

    • 1 个干触点 (TPCDIO14)

  • 总线扩展和 24 V DC 辅助电源模块 (TPCDIO15)

    • 24 V+ 和 24 V- DC 端口

    • RJ45

  • Modbus RTU (TPCCOM16)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?