自动模式

ATSE 在自动控制模式下正常工作。控制器监视两个电源的实时值。发生电源故障时,将激活切换操作,以保持关键电源的电源连续性。

自动模式支持 U-G 或 U-U 应用。

注: 如果切换操作会损坏驱动系统(例如,两个电源都超出规定范围,TSE 拒绝切换),则不会激活自动切换。

自动控制模式有两种类型:

  • Auto-Return

  • Non-Return

命名

为保持 A 状态返回而需具备的条件

电源定义

N 可用

A 可用

N 可用

A 不可用

Auto-Return

切换到 N

切换到 N

Non-Return

保持在 A

切换到 N

Auto-Return

Auto-Return(自动返回)有两种模式,具体如下所述:

  • 当 N 电源上的电压超过阈值(过压、欠压、过频、欠频)或不存在时,ATSE 将切换到 A 电源。

  • 当 N 电源上的电压在阈值范围内时,ATSE 将切换到 N 电源。

切换过程可以受到时间延迟控制。

Auto-Return U-U 应用的切换过程

符号

描述

Un

电源 I

Ua

电源 II

On

N 电源处的触点闭合

Oa

A 电源处的触点闭合

Load

负载状态

T2

切换延迟

T8

负载卸除延迟

T4

OFF 位置切换延迟

T6

再切换延迟

O:OFF(电路断开)

I:ON(电路闭合)

:未通电

Auto-Return U-U 应用的切换逻辑

如果 N 变成可用或 A 变成不可用,则 T2 将复位。

  • 如果 N 变成不可用,则 T2 将复位

  • 如果 N 变成不可用,则 T6 将复位

  • 在 T6 期间,如果 A 不可用,则在 T6 的剩余时间短于 T2 的情况下,会保持 T6 计时。否则,便会转到 T2

  • 当电源 A 良好时,适用再切换原则;当电源 A 不良时,再切换到 T6;当电源 A 为市电时,再切换到 T2。如果电源 A 为发电机组模式且状态不良,则再切换延迟为 0。

U-G 应用的切换过程

符号

描述

Un

电源 I

Ua

电源 II

On

N 电源处的触点闭合

Oa

A 电源处的触点闭合

Load

负载状态

T7

发电机组启动延迟

T2

切换延迟

T8

负载卸除延迟

T4

OFF 位置切换延迟

T6

再切换延迟

T9

发电机组冷却延迟

O:OFF(电路断开)

I:ON(电路闭合)

:未通电

U-G 应用的切换逻辑

  • 如果 N 变成不可用,则 T2 将复位

  • 如果禁用发电机组启动失败警告,则不进行 T10 计时

  • 如果 N 在 T7 期间变成可用,则将取消整个切换操作

  • 如果 N 变成不可用,则 T2 将复位

  • 如果 N 变成不可用,则 T6 将复位

  • 在 T6 期间,如果 A 不可用,则在 T6 的剩余时间短于 T2 的情况下,会保持 T6 计时。否则,便会转到 T2

Non-Return

在 Non-Return 模式下,在自动切换到备用电源后,ATSE 将连接到备用电源,直到:

  • 发出外部命令,要求切换回 N 电源。

  • 备用电源超出规定范围。在这种情况下,ATSE 控制器将切换回 N 电源以保持电源可用性。

正常断电时,只会关闭一次电源。

Non-return U-U 应用的切换过程

符号

描述

Un

电源 I

Ua

电源 II

On

N 电源处的触点闭合

Oa

A 电源处的触点闭合

Load

负载状态

T2

切换延迟

T8

负载卸除延迟

T4

OFF 位置切换延迟

O:OFF(电路断开)

I:ON(电路闭合)

:未通电

Non-return U-U 应用的逻辑

如果 N 变成可用或 A 变成不可用,则 T2 将复位

如果 N 变成不可用,则 T2 将复位

Non-return U-G 应用的切换过程

符号

描述

Un

电源 I

Ua

电源 II

On

N 电源处的触点闭合

Oa

A 电源处的触点闭合

Load

负载状态

T7

发电机组启动延迟

T2

切换延迟

T8

负载卸除延迟

T4

OFF 位置切换延迟

T9

发电机组冷却延迟

O:OFF(电路断开)

I:ON(电路闭合)

:未通电

Non-return U-G 应用的逻辑

  • 如果 N 变成可用或 A 变成不可用,则 T2 将复位

  • 如果禁用发电机组启动失败警告,则不进行 T10 计时

如果 N 变成不可用,则 T2 将复位

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?