强制关闭模式

  • 使用紧急停止命令将 ATSE 切换到 OFF 位置。除手柄控制外,所有其他切换模式都将取消。不得存在时间延迟。

  • 信号消失后,将退出“强制”。

  • 如要扩展 TSE 的这个功能,则必须使用附件(使用 TPCDIO07)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?